This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBIS 模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN54BCT8373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688542/ibis-model

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN54BCT8373A

您好!

您能帮您获取以下器件的 IBIS 模型吗?

SN74LVC8T245MPWREP

CY54FCT273ATLMB

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umamahesh、

     SN74LVC8T245的 IBIS 模型可从以下位置下载:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    向下滚动到页面底部的"型号"部分。 有一个 IBIS 下载链接。

    您能否确认器件型号  CY54FCT273ATLMB? 这似乎不是 TI 器件。

    谢谢、

    -Eric Kim DS/ADS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    CY54CT273T 是 TI 仅提供部件的 Pls、可在 FYR 以下找到。

    http://www.ti.com/product/CY54FCT273T

    此致、

    Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    此外、请帮助与 CY54CT273T 分享 SNJ54BCT8373AFK 的 IBIS 模型。

    此致、
    Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    遗憾的是、SN54BCT8373A 和 CY54CT273T 都没有 IBIS 模型。

    此致、
    -Eric