This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8541:热阻值

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711625/dac8541-thermal-resistance-value

器件型号:DAC8541

您好!

我的客户在其设计中使用 DAC8541、需要热阻值;数据表中未指定。  我们是否在 PBS 封装中具有该器件的值?   

谢谢、

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol、

    我没有发现这些数据、因此我们需要请求建模团队向我们提供这些信息。 我会尽快回复您、通常情况下、这是一周的周转时间、但这在很大程度上取决于我们前面的队列中是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol、

    建模团队已返回结果。 请参阅下面的内容。 如果还要求更新数据表以反映此信息、请告知我、并了解可能需要一些时间、因为这是一个较旧的数据表、可能需要对当前数据表模板进行全面检查。

    结果- Theta JA-High K:77.4
    Result - Theta JC、TOP:26.6
    Result Theta JB:29.9
    结果- psi JT:1.4
    结果- psi JB:29.7
    Result - Theta JC、底部:不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好极了。  您提供的值已经足够好了。 非常感谢您的支持!

    此致、

    Errol Leon

    应用工程师

    现场应用