This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760并行输出设计可行性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688461/dac7760-dac7760-parallel-output-design-feasibility

器件型号:DAC7760

尊敬的数据转换团队:

 我需要两种类型的驱动器属性传感器。 由于添加了 Iout 和电压驱动器、因此软控制模式有2种情况。

A.单个 DAC7760 输出电流和输出电压;

灌电流的电压和电流是否会烧坏另一个 DAC7760?

b. 2个 DAC7760 同时输出 Iout 或 Vout。

是2个 DAC7760 电流环路、同时输出0~40mA?

谢谢

同时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我认为这种配置对于电流输出模式是可以的、但将 Vout 线连接在一起可能会有问题。 与所有用于增益、偏移和线性误差的 DAC 一样、引脚上的电压将不相同、这意味着电流将在 DAC 之间流动。 最坏的情况是、如果 DAC 没有锁存到相同的值(DAC1 =10V、DAC2 =0V)、它们可能会相互提供短路电流。 50Ω 添加与每个输出串联的电阻器、例如25k Ω、则当存在电压差时、DAC 之间的电流将受到限制。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    并联电流输出没有问题。

    对于并联电压,我选择 DAC7760 Vout 为串联二极管。它用于反向切断电压,μ A,不会损失输出驱动能力。 可行吗?

    非常感谢!

    可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这是一种可行的解决方案、但如果您尝试为 VOUT 获取更高的电流输出能力、则可以考虑仅使用一个通道和一个输出缓冲器。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    向输出端添加串联二极管应保护两个器件上的 Vout 引脚。 但这会由于每个二极管的正向电压而导致电压降。 我假设您可以在二极管的阴极侧连接 Vsense+以补偿压降。 如果两个 Vsense +引脚都连接到同一节点、我不确定器件的行为如何。 即使两个器件设置为相同的代码、它们之间的电压差异也很小。 由于两者都试图将电压调节到稍微不同的值、这可能会导致彼此之间发生某种"战斗"、甚至可能导致某种振荡。 您可能需要使用几个 EVM 对此进行测试、因为这肯定不是该器件的典型用例。

    谢谢、
    Garrett