This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818 ADC 通道的输入电压范围?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712989/afe5818-afe5818-input-voltage-range-of-adc-channels

器件型号:AFE5818

你(们)好

我在 AFE5818的数据表中进行了搜索、但我找不到有关16个通道的输入电压范围的信息:

 - 16个通道的输入电压范围是多少?

 -输入电压范围是否可配置?

 -如果我具有14位 ADC 分辨率,则最大输入电压值将对应于2^14位或2^13位?

谢谢

生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BIEN、

    AFE5818包括 LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、 和 CW 混频器。

    在数据表中、您可以搜索 VMAX 和 ADC 规格(模拟输入)。 VMAX 是 LNA 的输入范围、取决于增益、从250mVpp 到1Vpp。 ADC 输入范围为2Vpp。

    14位 ADC、ADC 代码将为+/-8191或0至16383

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、这是否意味着:-8191位角秒至-1V、+8191位角秒至+1V?

    谢谢

    生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 ADC 输出是二进制补码格式。 因此、偏移二进制格式需要进行一些转换。 在偏移二进制格式中、-8192为-1V、8191为+1V

    谢谢!