This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115的存储范围

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713438/ads1115-storage-range-fro-ads1115

器件型号:ADS1115

您好!

我有一位客户提出以下问题;

“ADS1115目前的额定温度仅为-60C,但我希望测试或制造技术已取得进步,而不会反映在数据表中。 此器件是否已在-65C 存储温度下进行了测试? 或者是否有具有相同属性但扩展存储范围的替代产品?”

您是否能够提供有关该信息的任何输入以传递给客户?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、


    存储温度额定值基于我们在器件鉴定中进行的测试。 存储温度基于温度周期测试、在此测试中、器件会经受高温和低温交替周期的影响。 器件可能能够承受更高或更低的温度、但器件通过特定的标准测试运行。

    我已经检查过几个类似的 ADC、但我无法找到任何存储温度低至-65°C 的 ADC


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Joseph