This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我无法获得与 pdf 中发布的结果相同的结果

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2277, OPA277, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711192/i-cannot-get-same-result-as-what-is-published-in-the-pdf

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA2277OPA277

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我通读 DAC8820 pdf、图42描述了双极电压发生器(-10V 至+10V)。 我在 TINA 中转录了此 pdf 并使用了 OPA277、因为当我搜索 OPA2277时、它将我默认为 OPA277。 我在这里附加了 TINA 文件、但它看起来好像没有进入这个网站。 我复制了 pdf、但添加了一些内容。 我将所有数字输入连接在一起、并使用3.3V 方波驱动它们。 VDD = 3.3V、电源= 0、RS = 3.3、LDAC = 3.3、RSTSEL = 0、 DGND 和 AGND 均连接到公共接地。 输出在运算放大器的 Vout 处进行监控。 在 pdf 中写入的内容中、我将得到大约0至-VREF、而不是-VREF 至+VREF。 如果是 TINA 文件、我还尝试附加 pdf 映像。 请帮助。 现在、我看到随 TINA 文件的 pdf 一起发布了 TINA 文件。 我还观看了3个视频。 在本视频的尾端是另一个生成双极电压的示例、我还将使用 TINA 对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    我可以看到您提到的文件名为 DAC8820-BIPOLL.TSC、但无法下载。 请尝试使用回形针图标再次上传吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5468.DAC8820-BIPOLAR.TSCThere也是 Rahul Prakesh 的 TI 视频、结尾处是双极输出的原理图。 我也不能使这一个工作。

    随附的是 DAC8820双极 TSC 的更高版本。我在 一份名为 DAC8820.pdf 的应用手册中从 TI 获得了该版本

    我现在将其从6变为-10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5468.DAC8820-BIPOLAR_2D00_Frost.TSC

    您好 Doug、

    我删除了 RC 并调整了数字设置。  该电路现在似乎从-Vref 变为+Vref。

    谢谢!

    Paul