This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:需要从 ADC12DJ3200EVM 套件中购买另一个 FMC+适配器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688436/adc12dj3200evm-need-to-purchase-another-fmc-adapter-from-adc12dj3200evm-kit

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我们丢失了 ADC12DJ3200EVM 评估套件随附的 FMC 转 FMC+适配器。  是否可以单独购买?  有人能给我一个部件号和网站来订购吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我们很快会回来。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj。  如需更多背景信息 、我们希望将 ADC12DJ3200EVM 连接到包含标准 FMC HPC 连接器的 Xilinx KCU105板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我将向您发送一封私人邮件、如果可以、请回复此邮件并向我发送您的地址和电话号码、我可以将 FMC 发送到 FMC+连接器。

    此致、
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢! 我还没有收到私人邮件、但我收到邮件时会作出回应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    希望您现在已经关闭了与 Neeraj 的环路、他将收到一个发运给您的适配器。

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    此致、

    Jim B