This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:时钟缓冲器的驱动电路是什么?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, SN74AHC1G32, SN74LV1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689261/ads1675-which-drive-circuit-for-clock-buffer

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T32SN74AHC1G32

您好!

在满足规格的同时、从3.3V 时钟源到 ADS1675的5V CMOS 输入的推荐驱动电路是什么? 抖动必须较低。

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、

    请查看 ADS1675REF 的原理图、该原理图将从用户指南的第19页开始。 第20页显示了一个由5V 电源供电的 SN74AHC1G32用作时钟缓冲器。 您还可以使用 SN74LV1T32、该器件在由5V 电源供电时为 VIH 提供更好的裕度。