Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF, ADS1231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1231REF 主题中讨论的其他器件: ADS1231
你好
我正在使用 ADS1231REF 进行学校工作、现在我一直坚持平均值、读取要使用的重量2、4、8、10、16、32、50、64、100和128时要使用的点数? 可能是针对不同类型的重量,如移动充电?。