Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
大家好、
也许对你们中的一些人来说是一个非常简单的问题:)
我们使用的是24位 ADS1220 Σ-Δ ADC、一切基本上都按应有的方式工作、现在我们来看看棘手的器件、因为我们在实际环境中进行了一些噪声评估和其他工作。
主要是我们要测量来自互阻抗放大器的单端信号电压、因此可能从0V = GND 到2Vpeak、但也可能非常低、例如1mV。
因此、我们认为 PGA 有助于测量真正的小信号和真正的大信号。
因此,我们在不同的配置设置下试用了 ADS1220,现在对于测量单端(=由于共模限制,不允许 PGA)或(在我们先前的测试中证明噪声更低)差模测量的方法,我们有点困惑。
但现在棘手的问题是: 如果我们在通道1上放置 GND、然后在通道0上放置实际信号、然后从 CH0 - CH1进行差分测量、这是否允许?还是与 CH0到 GND 的简单单端测量相同???
现在、我假设它与单端 PGA 相同、因为在内部 PGA 将产生误差结果、因为它的范围没有再指定、对吧?
感谢您的阅读和回复。
SEB