This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700EVM:ADC12DJ2700EVM 和 VC707

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688891/adc12dj2700evm-adc12dj2700evm-and-vc707

器件型号:ADC12DJ2700EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200ADC12DJ3200EVM

大家好

能否将 ADC12dj2700EVM 添加到 Xilinx VCU118评估板?

如何获取此代码的 HDL 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们没有专门针对 VCU118进行任何构建、但 EVM 与电路板上的 FMC+连接器兼容。

    我们有一个使用 KCU105和 ADC12DJ3200的 Xilinx 参考设计。 查看 ADC12DJ3200EVM 页面、您将能够下载 KCU105 + ADC12DJ3200 JMODE0/JMODE2设计固件。

    此致、
    Brian