This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:有关 ESD 问题的一个问题

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709974/tsc2007-one-question-about-the-esd-issue

器件型号:TSC2007

您好!

在 TSC2007的数据表中、我们展示 了增强型 ESD 保护数据。  数据是否仅用于 X+/-、Y+/-?

如何输出其他引脚? 尤其是对于 SCL 和 SDA。

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我已检查此器件的鉴定数据。  针对 ESD 进行测试的唯一引脚是引脚2、3、4、5和16。  基本上是触摸屏输入引脚。

    谢谢、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    非常感谢您的评论。

    顺便说一下、其他引脚的默认 ESD 值是多少?

    谢谢。

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    由于这些引脚未经过测试、因此未进行验证、但我认为 I2C 接口的典型最小 ESD 额定值应为 HBM 2kV、CDM 1kV。