This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:典型输入驱动电路 ADS7947

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2835, ADS7947, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688901/ads7947-typical-input-driving-circuit-ads7947

器件型号:ADS7947
主题中讨论的其他器件:OPA2835OPA365

 ADS7947的数据表在图52  (带运算放大器的输入驱动电路)以及图53 (不带运算放大器的输入驱动电路)中提到、R1应为5欧姆。  我正在研究一个具有 OPA2835运算放大器和 ADS7947 ADC 的应用。  使用470pF 输入电容器和两倍5欧姆时、OPA2835将变得不稳定、因为运算放大器输出端的串联电阻在470+32pF 负载下为10欧姆。

OPA2835无法驱动过高的容性负载。  必须将最小串联电阻与470+32pF 负载电容器串联放置在运算放大器的输出端。  根据 OPA2835的数据表、稳定的系统必须远高于15欧姆。

为了获得足够的安全裕度(让我们说系数3)、我们建议使用2 x 22欧姆(总共44欧姆)。

问题:我们能否将 R1电阻器从5欧姆修改为22欧姆,同时将输出电阻器修改为22欧姆,以便在 ADC 输入端具有对称负载?  请记住、在 ADC (ADS7947)的数据表中、建议使用 R1=5欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reenaers

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    来回答您的问题

    ADS7947应用电路中给出的5欧姆值特定于驱动器放大器 OPA365。 OPA365可在单位缓冲器配置中驱动更高的容性负载。
    如果您计划使用 OPA2835、则应修改电阻器、使运算放大器保持稳定。 22欧姆是数据表中给出的图表中的公平估算值。 请确保通过此修改、您的运算放大器能够在给定的采集时间内为滤波电容器(470pF)充电至满量程值、这样您就不会看到任何稳定问题。

    您能不能告诉我该应用的采样频率、输入信号频率是多少。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、您好!

    SCLK = 35MHz、CSN = 2MHz。  因此、采集时间略大于80ns。  目标频带介于 300和380kHz 之间。

    此致、

    Filip