This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC8742HEVM:DAC8742HEVM 硬件设置关于 HART 和 GUI 读取/写入

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686366/webench-tools-dac8742hevm-dac8742hevm-h-w-setting-about-hart-and-gui-read-write

器件型号:DAC8742HEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用的是具有 SPI 和 HART 接口的 DAC8742HEVM。 我使用 UART 为 HART 设置硬件和 GUI 程序。(吹出图片)

它不像我想的那样工作。 当我设置相同的图片时、HART 会读取数据。 但是、当我复位 GUI 程序时、它不会再次读取数据。

我非常感谢提供该工具的一些附加文档或一些有效的工作示例。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayikol、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 复位后、不会再次读取数据意味着什么?

    您是否将 Modin 和 MODOUT 绑定在一起? 您可以通过将 Modin 连接到 MODOUT、启用全双工并在'Generate write'之后单击'Generate read'来测试读取。 此外、您应该启用内部带通滤波器。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayikol、

    您对此主题是否有任何更新?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的帮助。 我尝试了您所说的一切、它正常运行。

    最恰当的考虑