This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:关于数字增益

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688541/ads54j69-regarding-digital-gain

器件型号:ADS54J69

您好、支持团队、

数据表第52页的表38中有以下说明。
"以 dB 为单位的增益= 20log (数字增益/32)。 7Fh = 127、等于9.5dB 的数字增益。"

当数字增益=7Fh 时、增益计算结果为20log (127/32)将变为11.97dB。
数据表中的"9.5dB"是否为拼写错误?

设置数字增益= 00h 时的增益是多少?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masanori、

    这是数据表中的一个拼写错误。 增益应为11.97dB。 如果您将增益值设置为"0x00"、则这是无效设置、ADC 输出将设置为 恒定的中量程值(0x8000)。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    感谢您的教学。
    该器件是否会在下一版数据表中进行更正?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的