This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:如何测试

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712035/ads8688-how-to-test

器件型号:ADS8688

你(们)好,先生  

我们的应用是模拟输入,请问如何测试 ADS8688的功能是否正常?

是否有任何文档来描述这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品文件夹中提供了适用于该器件的在线评估板、您可以查看 EVMPDK 的用户指南。 在本文档中、您可以找到硬件原理图、如果您不想购买 EVMPDK、则可以根据可用的原理图构建模拟输入设计、从而获得可编程结果。

    该器件的数据表也有助于评估器件。

    您是否拥有一个设备、您正在经历奇怪的行为?

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Cynthia

    我知道 Agilent 的 B2961A 可以测试 ADC 的性能
    如果我没有这种测试设备,如何测试 ADC? 使用 DAC 或其他设备?
    如果有培训视频或文档,就会更好

    谢谢

    www.ccontrols.ch/.../AD-Wandler_rauscharm_speisen.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 我理解正确、 我相信 精密信号注入器 EVM 会有所帮助。 此硬件可提供 非常干净的2kHz 正弦波信号、可用作 ADC 的输入信号。 此 EVM 可帮助证明 ADC 性能。

    我们提供了许多培训文档、所有这些都取决于您要做的事情。 您是否正在尝试评估特定的内容?

    TI 数据转换器学习中心 可帮助浏览文档、以查找与您所需内容最相关的内容。 我相信应用手册 :ADC 性能参数以及 TI 高精度实验室- ADC 将会有所帮助

    此致

    Cynthia