This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:CAN#39;t 配置为双极模式

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687908/dac8718-can-t-configure-to-bipolar-mode

器件型号:DAC8718

你(们)好

我无法将 DAC 配置为双极模式。 请浏览原理图。

它始终在单极模式下工作。 复位时、它会进入5V 中点。  

VMON 输出也不更新。 但所有其他通道都在更新。

请帮助我配置为双极模式。

参考电压:2.5V

AVDD:+12V

AVSS:-12V

增益:4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goutham、

    感谢您的查询。 您能告诉我们 USB/BTC 引脚上的电压吗? 您可以查看数据表中的表1至表4、表7和表8以了解所需的配置。

    最好在上电时通过上拉或下拉为 USB/BTC 引脚提供默认配置。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB/BTC 引脚连接至高电平。 是否有要遵循的加电顺序。

    此致

    Goutham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Goutham、

    你是对的。 请查看数据表第44页上的电源序列详细信息。

    此致、
    Uttam