This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:I/O 泄漏问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688431/ads1018-i-o-leakage-questions

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件: ADS1118

 ADS1018上的数字 I/O 泄漏电流存在问题、其额定电流为-10至10uA。

 

1)     ADS1018/ADS1118上的 I/O 泄漏电流是否真的为+/-10uA?

2)     在单冲模式自动关断情况下、泄漏是否仍然存在?

3)     此外、如果多路复用器输入未激活、泄漏是否仍然存在、或者是否所有引脚泄漏(+/-10uA)、无论它们是否主动连接到多路复用器/PGA? 四 个输入的次数 如果所有 I/O 泄漏、数字 I/O 可能高达40uA、无论发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、


    下面是 ADS1018问题的一些答案。

    I/O 泄漏电流的最大值指定为±10uA、但明显小于该值。 通过查看30个单元的一些数据、可以看出泄漏在整个温度范围内从0到30nA。 但是、所有变化都可能是由于测试可重复性造成的。 我认为、规格较大的原因是我们不想使用额外的测试时间来测量如此低的电流。

    2、无论器件状态如何、泄漏电流都可能相同。 无论器件是处于连续转换模式、还是在单次转换后断电、都是相同的。

    3.多路复用器泄漏可能会产生少量的影响,但泄漏可能更多地是由于器件引脚上的 ESD 结构造成的。 这些器件比用于输入多路复用器的器件大得多。 请注意、对于模拟输入引脚、可能存在未被描述为泄漏的输入电流。 这将是 ADC 的输入阻抗、具体取决于器件的输入电压和 PGA 范围设置。 共模和差分输入阻抗在第6页数据表的电气特性表中进行了说明(第12页的文本中也进行了说明)。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、所有输入引脚上的 ESD 结构是否都是如此、泄漏电流是否是四个输入的30nA 倍?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、


    是的、ESD 结构位于所有输入引脚上、如果组合在一起、输出电流将是原来的4倍。

    再说一次、我想说实际输入电流可能低于10nA (不计算输入阻抗)、并且测得的输入电流的宽变化是测试可重复性。


    吴约瑟