This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004EVM 灵敏度根据使用的计算机 I#39;m 而变化

Guru**** 2955670 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710606/fdc1004evm-fdc1004evm-sensitivity-changes-depending-on-the-computer-i-m-using

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM

大家好、TI 社区、

我注意到、我的 FDC1004evm 和 fdc2214evm 显示不同的灵敏度(即信噪比)、具体取决于它们是连接到台式机还是插入笔记本电脑。

由于实验的性质、我需要使用大约1米长的同轴电缆和大约2米长的 USB 延长线。 板为2'x2'。

使用台式机的笔记本电脑时、噪声频带看起来会变大(这会降低灵敏度)、而绝对电容几乎保持不变。

在浏览过一些先前的文章后、我尝试在 USB 电缆上使用铁氧体磁珠、但这没有帮助。   

请您建议任何解决方案吗?

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这两种设置的最大区别在于 EVM 的接地方式。 我建议将 EVM 连接到更大的接地层、看看这是否会产生影响。 尽管 接地漂移应用手册 不涉及您遇到的问题、但第3节显示了我建议的较大接地层的类型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    感谢您的建议。
    在传感器板或下方放置接地板至关重要
    我可以将 EVM 接地到一卷放在一边的铜带上吗?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我对延迟答复表示歉意。 方向不应无关紧要、只应存在一个大的、不间断的接地平面。 您的较高频率信号可能会导致此问题、因此薄的接地平面图也应起作用。

    此致、