This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:TUE 和 DNL

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688554/ads1120-tue-and-dnl

器件型号:ADS1120

您好!

您能告诉我5V 电源下 ADS1120的 DNL 和 TUE 吗?

Tue=sqrt (sq (偏移误差)+sq (增益误差)+sq (DNL)+sq (INL))

偏移误差=4uV=0.08LSB、增益误差=0.015%=10LSB、INL=8ppm=0.5LSB

Tue=sqrt (0.08^2+10^2+0.5^2+DNL^2)

我的计算是否正确?

如果正确、您能告诉我 DNL 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    总体未调整误差(TUE)是您列出的误差的 RSS 值。 您已经使用了典型的 TUE、或者您可以使用最小/最大规格中的最坏情况。 偏移和增益误差可通过测量进行校准。 此外、增益误差通常是最主要的误差、因此、如果需要、您可以使用具有更好规格的外部基准。 对于 DNL 误差、这通常不是 Delta-Sigma ADC 的考虑因素、因为它们是一个本质上具有单调性的过采样器件(增加直流输入会产生一个增加的代码)、除非另外注明没有缺失的代码、因此所有代码都被表示。

    正确的做法是、所有误差都需要以相同的单位定义(您选择了 LSB、但也可以以伏特或 ppm 为单位)。 我对偏移有一个稍微不同的答案、但正如您看到的、主要误差将是增益误差。 典型 TUE 将略高于10LSB、最坏情况 TUE 也将受66LSB 左右的增益误差的影响。

    在满量程时、增益误差始终与理想斜率的最大偏差。 在0V 输入时、误差现在由偏移误差决定。 最后、TUE 会让您对测量结果产生悲观的看法、因为如果传感器范围的运行远低于满量程、实际传感器范围可能会降低总体影响。

    此致、
    BB B