Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299
我也遇到了这个问题、我已经检查了前面提到的功率。 但是当我检查引脚 J3 DRDY 时、我发现它是500Hz 脉冲、它的高电平持续2us、振幅为3.3V。 引脚启动为3.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
我也遇到了这个问题、我已经检查了前面提到的功率。 但是当我检查引脚 J3 DRDY 时、我发现它是500Hz 脉冲、它的高电平持续2us、振幅为3.3V。 引脚启动为3.3V。
它运行良好、但我不知道原因。 但我提到了一点、我使用 win10操作系统实现它。 这对某人来说可能是一个好消息。 我按照说明操作、首先安装 ADS1299软件、然后将 USB 线插入笔记本电脑。 最重要的是 禁用驱动程序签名验证,可能不需要重新安装 libusb-win32-bin-1.2.6.0。 只需安装 NI_VISA。 正如 Saad Souabni 所说,通过 https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/656505?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=libusb%20win32链接 。 一些步骤将被 简单省略。 至少我非常感谢大家、谢谢大家。