This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158数据读取问题(输出缩放)

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688441/ads1158-ads1158-data-readout-problem-output-scaling

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件:REF5050

您好!

我使用 ADS1158 ADC 读取16个0-5V 输入通道、Vref 为5V、由 REF5050源提供。

我不在内部多路复用器和 ADC 之间使用模拟缓冲器。

我的问题如下:
如果我在 AIN-引脚上设置 VREF,读出数据,我在该通道上得到32767 (0x7FFF)计数,这意味着如果我相信数据表,电压将是1.06*VREF,这实际上是不正确的。
对应于数据表的通道读数应为0x7800。

VREF 实际上是5V、我使用不同的万用表多次检查了这一点(对于示例 HP 34401A)。

您有什么想法来解释出现这种差异(0x7FFF 与0x7800)的原因吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    欢迎来到 E2E 论坛! 您是否检查了模拟电源电压? AVDD 必须在 REF5050的100mV 范围内。 您是否曾尝试查看过参考监视器?

    此外、您是否曾尝试过基准之外的其他电压作为完整性检查? 您能否向我发送原理图和寄存器配置?

    您可能需要检查焊接连接。 有时、如果您用手焊接器件、这些 QFN 很难获得良好的焊接连接。

    谢谢、
    Bob B