This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:使用 DAC8562的双极输出范围电路

Guru**** 2381710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711256/dac8562-bipolar-output-range-circuit-using-dac8562

器件型号:DAC8562

两个问题:

1) 1)该器件是采用双极技术构建的吗?

2) 2)是否有任何辐射测试数据?

谢谢

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    感谢您的查询。 我正在与团队一起查看详细信息。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    当您说双极性时、您是指双极电压输出还是双极半导体技术? 这是一个单极器件、但可以使用外部电路将输出转换为双极、如本 TI 参考设计中所述:

    www.ti.com/.../slau525.pdf

    关于您的第二个问题、此器件不符合任何辐射测试的要求。 请告诉我您是发射还是辐射。

    希望能回答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是半导体器件技术。
    我指的是单粒子翻转和电离辐射总量等辐射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    感谢您的澄清。 该器件的设计不采用双极技术、也不采用耐辐射。

    希望得到答案。

    此致、
    Uttam