This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:读取器件时出现问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688016/ads8681-issues-reading-from-the-device

器件型号:ADS8681

大家好、我用 Leonardo Arduino 连接了 ads8681。 我需要有关如何从器件读取转换结果的说明。 我阅读了数据表、但无法获得正确的结果。 我将 AINP 引脚设置为恒定5V、然后将 CONVST/CS 引脚更改为低电平、等待 tconvmax、然后尝试读取、但结果不稳定。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panayiotis、您好!
    通过将 CONVST/CS 信号置为低电平、主机控制器将在 CONVST/CS 信号的下降沿在 ADC 和主机控制器之间启动数据传输帧、然后控制器应在 SCLK 引脚上为 ADC 提供时钟以移出数据。 最后、主机控制器将 CONVST/CS 引脚拉至高电平以结束数据传输帧、请参阅数据表中的图75以了解数据传输时序、 转换将同时在 CONVST/CS 的上升沿启动、并将 ADC 从采集状态移至转换状态。
    您使用的是内部基准还是外部基准? 您可以上传您的原理图吗? CONVST/CS、SCLK 和 RVS 的时序图? 这将有助于解决该问题。 谢谢。

    此致
    戴尔