This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7846:如何连接 VREF 引脚9

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686227/ads7846-how-to-connect-the-vref-pin-9

器件型号:ADS7846

我使用的是差分模式 SER/DRF = 0

我应该将 VREF 引脚9连接到 VCC 引脚10吗?

如果您有一个原理图示例、将会非常有用

谢谢你

Fausto Bartra

fbartra@tekran.com

416 449 3084

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fausto、

    抱歉、您的查询延迟了。 请从第9页开始查看数据表的"参考输入"部分、特别注意图5 (第10页)下有关差分模式下基准的段落。 在大多数情况下、您应该将+REF 连接到 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom:

    非常感谢

    我暂停生产、因此我面临着压力要让这一步得以实现

    我有几个问题:

    1.您可以通过电子邮件向我发送此器件的评估板原理图吗? (在任何地方都找不到)

    2.-我在从该器件读取数据时是否应该禁用 PENIRQ?

    (如果启用、我会产生影响读数的问题、我的时钟仅为50kHz)

    3.-您是否有关于压力检测的更多信息? (触控笔与手指触控)

    非常感谢

    Fauisto Bartra