Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, DAC8562, LMT85
主题中讨论的其他器件: DAC8562、 LMT85
我的客户具有以下内容:
PGA (根据数据表)具有与电源电压、数据速率和特定增益相关的温度系数。 如需参考 、请参阅数据表的图17-20:5V 和图21-24;3.3V。 我们将增益设置为16和32、使用3V 电源和2.5V 基准。 我们的工作温度为-20至55 C。 我们的测试显示温度系数会影响我们的系统性能。 在不详细讨论电路的情况下、我们实际上使用了该 ADC 来伺服 TI DAC 输出。 工作正常… 室温下。
ADC 校准: 然而、我们的软件工程师已经在 e2e 论坛上阅读过、ADC 校准可能会很痛苦地持续调整增益校准常数。 问题:图23中显示的曲线是增益与温度曲线、还是典型曲线? 如果只是典型情况、我们是否需要针对 PGA 进行两点操作、以使每个 ADS1248适应并修复该增益偏差? 或者、对于校准随温度变化的增益和偏移误差、大家有什么建议吗?
我看不到如何添加电路来进行补偿。 这在热电偶测量电路中。 我们知道冷端温度。 还有内置的温度感应二极管。 我已经检查了“e2e”,但没有任何东西在我身上跳出来。
我的相关问题:
1) 1) PSRR 最小为100dB 这是否随温度变化?
2) 2)我认为可以使用进行自校准(在25°C 或温度下)–如数据表第40页的9.4.5.3节所述
SELFOCAL。 是的、有一个使用 SYSOCAL 的手动版本、但从软件的角度来看、我们似乎希望避免这种情况。
增益误差由 SYSGCAL 进行校准(我可以告诉您、这是自校准测试)。 对吧?
谢谢!