This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:增益误差计算

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688220/tla2024-calculation-of-gain-error

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1115

你(们)好

根据数据表、在 VDD=3.3V 且 FSR =+-2.048V 的条件下、电气特性中的增益误差为0.05%。

1。  

您是否具有集成电压基准的价值?

2.

如何估算 VDD=3.3V 和 FSR =+-4.096V 条件下的增益误差?

是否有计算方法?

3.

VDD 的精度对基准精度和增益误差是否有影响?

例如、如何在 VDD=3.3V +/- 1%时影响基准精度?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    感谢您在 TLA2024上的问题、我将按照您询问的顺序回答您的问题。

    TLA2024确实具有内部基准电压、但不会输出到外部。 如果有用、您可以将其视为1.024V 基准电压、所做的任何测量都基于对该基准电压的电容采样进行调节。 这将使基准看起来更大或更小、从而获得其他 ADC 范围(±0.256、±0.512、±2.048、±4.096和±6.144)。 请注意、基准误差和增益误差在此器件上是相同的。

    2.我们为该器件提供的唯一增益误差规格是典型增益误差为0.05%。这在数据表第5页的电气特性表中列出。

    同样、我们仅给出该器件的典型增益误差。 但是、增益误差与 VDD 之间的变化非常小。 请注意、TLA2024类似于 ADS1115、并且可能具有类似的特性。


    吴约瑟