This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:单模式选项延迟时间

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687815/ads1118-single-mode-option-delay-time

器件型号:ADS1118

考虑到断电状态、在可以设置新配置之前、我想知道单次转换完成后的延迟时间是多少。

我将器件配置为单模式并触发 SS 位、然后等待 DOUT 信号切换为低电平、并在~300ns 后开始通信。 在新通信中、我再次触发 SS、并期望在新转换时间内 DOUT 处于"1"、但 DOUT 保持"0"。 因此、我的系统假定有新数据可用、并在完成之前的通信后开始读写。

请参阅随附的示波器图像中的2个通信周期:首先是正确转换后、第二个是在前一个转换后。 我始终将 SS 位设置为"1"。

黄色表示 DOUT

蓝绿色表示 nCS

紫色是 CLK

谢谢、

dudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dudi、


    在单次模式下、从断电条件下重新启动器件大约需要20us。 然后转换开始。 但是、我不确定 DOUT/DRDY 在20us 期间是否恢复正常。 DOUT/DRDY 可能会在器件收到启动新转换的命令后返回高电平。 您可以尝试延长器件读取和新转换开始之间的时间、只需检查即可。

    对于另一种方法、我将使用具有 Config Register 回读功能的32位数据传输周期。 图40中显示了这种情况(也可以使用图41)。 通过读回完整的配置寄存器、这应该会在读取第一个数据后将 DOUT/DRDY 再次强制为高电平。 之后、您可以开始另一次单次转换。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joseph、
    您的重播正在回答我的问题、现在我知道我有两个选项可用于信号模式。 在开始新的通信或与器件通信两次之前等待20us、一次只读取寄存器、另一次开始新的转换。

    非常感谢、
    dudi