This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:无法通过 ADC Pro 配置 ADS1282

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711952/ads1282-not-able-to-configure-ads1282-via-adc-pro

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: ADCPro

我尝试通过 ADC PRO 将 ADS1282连接到 PC、但我收到错误消息、显示"Firmware download failed、reset the hardware"(固件下载失败、请重置硬件)。  

请找到随附的 ADC Pro 错误屏幕截图。

如何克服该误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    您以前是否解决过此问题? (e2e.ti.com/.../679653)
    这是显示相同问题的不同 EVM 还是 PC?

    出现此错误的最常见原因是:
    -MMB0驱动程序安装不正确

    - ADS1282EVM 缺少+VA 和-VS 电源

    如果您已经尝试纠正了这些问题、那么除了尝试使用其他 EVM 以防此 EVM 损坏之外、我不确定还需要建议什么。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您的是正确的、我之前遇到了通过提供-5V (-VS)电源解决的同一问题。 但是、即使   成功安装 MMB0驱动程序并 提供所有必需的电源(即 +VA、-VA、+VS 和-VS)后、也会再次出现相同的问题。

     EVM 未损坏、因为我们在几天前获取了一些测试数据。

    谢谢、 此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    您是否厌倦了 EVM 的下电上电并重新赞扬了 ADCPro 中的 ADS1282插件? 也许 ADCPro 只需要重新刷写 MMB0固件。

    您可以尝试以下其他一些操作:

    -重新安装 ADCPro 和 ADS1282插件。 我知道这听起来有点奇怪、但我看到 LabVIEW 文件已损坏、一段时间后无法正常工作、尤其是在您的 PC 上安装了其他 LabVIEW 文件或驱动程序时。 全新安装可能会解决此问题。

    有人告诉我、在将 NI-VISA 驱动程序更新为最新版本后、他们成功地连接到了 Windows 10上基于 MMB0的 EVM。 您可以在以下位置找到此驱动程序: www.ni.com/.../

    此致、
    Chris