This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:有关 ADS#39;s 输入处是否需要缓冲器的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8634, PGA281, ADS1158, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686281/ads8638-question-on-the-need-for-a-buffer-at-ads-s-input

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: ADS8634PGA281ADS1158TINA-TI

大家好、我想在实时控制应用中使用 ADS8638以每通道1.5kHz (共9000kSPS)的频率对6个模拟信号通道进行采样。

数据表中的"应用部分"部分有点令人困惑。 根据数据表、"ADS8634/8在输入端采用采样保持级。 采样期间连接了一个8pF 采样电容器。 此配置会导致采样开始时器件输入端子出现毛刺脉冲"。 在"继续"部分中、还有一个关于"在没有运算放大器的情况下驱动模拟信号输入"的部分、我有以下问题。

我使用低通滤 波器对模拟信号进行滤波(截止频率= 482Hz、R = 1k 欧姆、C = 0.33uF)。 我是否仍需要在滤波器之前在输入端放置缓冲运算放大器?

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    对延迟答复表示歉意。

    您提到的第一部分是指快速(er)输入信号、该信号在给定的采集时间内无法稳定。 我同意,措辞可能不是最好的。 由于器 件内部有一个开关电容器、并且开关速度较高、因此驱动输入需要处理瞬态并能够驱动输入。

    当开关速度降低时、或者换句话说、当采样频率降低时、这允许更长的采集时间、从而为输入提供更多的稳定时间。 在这种情况下、可能不需要驱动放大器。

    请记住、该器件采样周期是

    t 采样周期= t 转换+ t 采集

    转换最长时间为750nS。

    使用9kSPS 时、这意味着您的采样周期为1/9000 = 111us。

    这样 t 采集时间为:111us–750nS = 110us

    这意味着您的输入信号需要在110us 内趋稳。

    根据您的 RC,您的滤波器时间常数为1kohm*.33uF = 330uS。  

    但这并不能提供整个情况。

    我们需要考虑您的输入带宽、以确定是否需要运算放大器。  您能否提供输入的原理图? 我们需要知道驱动输入和信号源阻抗的是什么?

     TI 高精度实验室中有一些介绍 ADC 输入和驱动输入的好材料。 对于此主题、我建议查看 TIPL4001直流规格 和 TIPL4401 SAR ADC 前端组件选择简介

     此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复。 我有点困惑、但让我们继续执行该线程。 下面是该电路的原理图:

    它主要由一个双节光电二极管组成、其输出电流通过跨阻放大器将其转换为电压(VOA 和 VOB)。

    差分信号(VOA-VOB)通过 RC 电路(R = 1k Ω、C = 330nF)进行低通滤波、并进入增益可编程放大器(PGA281)。

    增益可编程放大器的输出是差分的、并使用 ADS1158进行采样、如下图所示:

    但是、同时、我想使用同一个滤波器(R = 1k Ω、c = 330nF)来过滤 VOA 和 VOB、并使用 ADS8638对它们进行采样。 您可以看到、我感兴趣的频率成分低于500 [Hz]。 但是、我需要快速采样(每通道1.5kHz)、因为我在实时控制应用中使用采样数据。 简单地说、我需要对滤波信号进行快速采样。 下面是我目前拥有的 ADS8638电路原理图:

    我想知道、RC 滤波器之后是否需要缓冲运算放大器或任何其他类型的电路来避免 VOA 和 VOB 上的毛刺脉冲。

    请提供建议!

    非常感谢你的帮助。

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cynthia,我们是否有其他办法可以加快处理这一问题?

    非常感谢、
    Amir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    很抱歉、我们的回答很晚、但您需要运算放大器。 互阻抗放大器至关重要、PGA 会为 ADC 产生差分电压

    为了继续推进、我建议对原理图进行仿真并逐步评估。 TINA-TI 的工具和软件下的相应产品页面中提供了所有这些器件。 这有助于了解输入信号及其周围的情况、并验证滤波器截止频率是否设计正确。  

    此外、我发现此参考设计可证明对您的应用有所帮助。  

    单电源光电二极管放大器 -重点关注光电二极管和运算放大器

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    感谢你的答复。 我正在设计的 PCB 上存在空间限制、我不确定我是否非常理解为什么需要放入运算放大器。

    您能稍微扩展一下吗?

    谢谢、
    Amir