This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:无法使偏移校准工作

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687673/ads1232-can-not-get-offset-calibration-working

器件型号:ADS1232

大家好、我一直在尝试使用 ADS1232进行偏移校准、我已经在这些 论坛上搜索了1232、看起来我正在正确地执行所有操作。

我有一个负载单元连接到1232、增益为128/内部 OSC / 10SPS。 我正在从芯片读取数据并将其发送到微控制器 UART、因此我可以在终端程序上显示数据、数据会随着我加载称重传感器而变化、因此对1232之间的 SPI 数据感到满意。  我将发送25个时钟脉冲以获取数据、并在第25个脉冲之后将 DRDY/DOUT 置为高电平。  

我通过 UART 156952 (波动80)从我的负载单元获取 ADC 值(满量程计数为8388604)

然后、每50个采样(测试代码)后、我发送26个时钟脉冲以将 ADS1232置于偏移校准中、我可以告诉大家、由于 DOUT 线路在大约800ms 内不再变为低电平、因此工作正常

该值在数据表中表示校准需要多长时间。

但是、当我通过 UART 再次查看数据时、ADC 计数没有改变(仍然大约为156952)、我希望该值下降到或接近零、而这是它没有改变的。

我将 PDwn 线路重新接线至 Micro、以执行我在这些论坛中看到的加电序列、这是一种不同的做法。  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! 自偏移校准仅消除 ADS1232本身的偏移、不会调整任何系统偏移。  通常、对于称重传感器、您会在器件加电时发出自偏移校准。  然后、您将对称重传感器至少进行2点校准、因为它将具有一些固有偏移。  这是在空载条件(捕获计数数量)下完成的、该条件现在将是您的换算偏移。  然后、您将放置已知重量(或使用校准器)、以将称重传感器放置在接近满量程条件的位置。  您可以使用此校准来确定增益斜率、并使用 y = mx +b 的简单公式从根本上确定结果、其中 m 是刚刚确定的斜率、b 是初始偏移。

    ADS1232REF 用户指南中显示了一些公式、这些公式在第8页的第2.1.1节中更清晰地显示了计算结果。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob、我误解了偏移校准在数据表中的作用、因此感谢您将其清除。