大家好、我一直在尝试使用 ADS1232进行偏移校准、我已经在这些 论坛上搜索了1232、看起来我正在正确地执行所有操作。
我有一个负载单元连接到1232、增益为128/内部 OSC / 10SPS。 我正在从芯片读取数据并将其发送到微控制器 UART、因此我可以在终端程序上显示数据、数据会随着我加载称重传感器而变化、因此对1232之间的 SPI 数据感到满意。 我将发送25个时钟脉冲以获取数据、并在第25个脉冲之后将 DRDY/DOUT 置为高电平。
我通过 UART 156952 (波动80)从我的负载单元获取 ADC 值(满量程计数为8388604)
然后、每50个采样(测试代码)后、我发送26个时钟脉冲以将 ADS1232置于偏移校准中、我可以告诉大家、由于 DOUT 线路在大约800ms 内不再变为低电平、因此工作正常
该值在数据表中表示校准需要多长时间。
但是、当我通过 UART 再次查看数据时、ADC 计数没有改变(仍然大约为156952)、我希望该值下降到或接近零、而这是它没有改变的。
我将 PDwn 线路重新接线至 Micro、以执行我在这些论坛中看到的加电序列、这是一种不同的做法。
请帮帮我。