This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:使用 ADS1261EVM 的多通道采样

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712438/ads1261evm-mutlichannel-sampling-using-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

我不相信我能够使用标准固件的开发板进行连续多通道采样。  

如果我缺少一些内容、可能是一个可以实现此目的的脚本、甚至是在其中循环的情况下、我真的很感激这种见解。  

否则、为固件创建一个源文件副本、以便我可以为此目的对其进行修改、这将是一种奇妙的体验、我相信使用您的开发套件的许多人将会受益匪浅。  

此致

Matt Wildoer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您答对了... EVM 目前不允许进行连续多通道采样。 此限制主要是 GUI 的问题。

    由于这是一个普遍请求的功能、我们将尝试在未来的 UI 实施中提供此功能、但我没有计划的日期来确定何时可以使用此功能。

    固件的相关信息
    我们无法提供完整的 EVM 固件源代码、但可以在 以下位置找到 ADS1261EVM 的固件子集:http://www.ti.com/lit/zip/sbac199。 遗憾的是、此代码未显示如何初始化 Tiva MCU 或提供任何 PC 接口;但是、我也可能建议查看 ADS124S08示例代码(www.ti.com/.../sbac159)、该示例代码确实显示了其他配置示例。

    此致、
    Chris