This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8695:ADS8695

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712118/ads8695-ads8695

器件型号:ADS8695

我在项目中使用的是 ADS8695。

2. IC 在室温下工作正常。 但当我在71摄氏度下浸泡时、输出会一直保持在较高的值(大约是输入的两倍)。 在这种情况下、输入不会偏离其值。

3. IC 已配置为0-5V 范围内,输入处于相同的5V 范围内。 该 IC 在 SPI 接口上与 ST 微处理器连接。

4.来自 ST 微处理器的 SPI 时钟是否需要上拉/下拉?

5.我仅使用该 ADC 的12位、这是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件应该能够在71 C 时正常工作;这很奇怪。  发生此误差时、您是否能够测量 ADC 输入引脚上的电压? 这是为了消除输入实际上不会在温度下漂移。  另一个方面是数字通信、ST 微处理器能否承受这种环境。  

    您是否会进一步解释 您看到的内容? ADC 输出的是实际输入值的两倍、例如、如果 VIN=2V、则 ADCout=4V、温度为70C 或更高?

    您是否会提供 ADC 数字通信的示波器截图、包括 CONVST/CS、SDI、SDO 和 SCLK? 这将有助于查看器件正在执行的操作/行为。

    时钟不需要上拉/下拉。 在这种情况下、器件的分辨率无关紧要、因此这不是问题的根源。

    此致、Cynthia