This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:ADS127L01EVM 接口和驱动程序有问题?

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687826/ads127l01evm-ads127l01evm-interface-and-driver-problem

器件型号:ADS127L01EVM

大家好、

我遇到了一些问题、但仍有一些建议当我将 ADS127L01EVM 连接到 PC 时、  我在论坛上的另一个主题中尝试解决方案、但我找不到 USB DFU 接口


模块上的 LED D1 D2 D3 D4打开、正常吗?

有人能帮我吗:(  
谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    感谢您的发帖!

    看起来固件是从 EVM 中擦除的、还是从未正确刷写。

    我不知道为什么 USB DFU 不会在 LM 闪存编程器对话框窗口中列为接口选项。 我认为它应该在安装 LM 闪存编程器后自动列出。 是否已尝试卸载并重新安装程序?

    此外、您可能需要从以下位置重新安装 Stellaris ICDI 驱动程序: www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers。 然后,在设备管理器中,右键单击 Stellaris 设备固件升级设备,并浏览从“spmc016.zip”文件夹中提取的文件的位置。 然后重新运行 LM 闪存编程器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有什么变化,Ryan:(我在另一台 PC 上尝试过,但也有同样的问题,我现在应该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、

    LM 闪存编程器软件由 Tiva 微控制器团队提供支持。 请单击此页面顶部的"+"提出相关问题"按钮、并将其发布到 TM4C 微控制器论坛中。 有人会更好地帮助您。


    此致、