This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:???

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PLABS-SAR-EVM-PDK, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712555/plabs-sar-evm-pdk

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PCM5142

PLABS-SAR-EVM-PDK 中的 PSI 模块包含用于"时钟"和"模拟输入"信号的 PCB 走线。 是否描述了如何使用这两个端口? 是否有 PSI 模块的原理图、以便我能够最好地确定如何充分使用 PSI 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    PSI 可以提前购买、因此有自己 的产品文件夹。 在这里、您可以找到 包含 电路板原理图的用户指南。

    提供的时钟输入是一种基本设想、即使用 PCM5142的外部时钟、该外部时钟被指定用于进一步的开发。 我们目前不支持该条款或在文档中提供详细信息、但如果您想利用该条款、则可以使用该条款。 在原理图中、您可以看到、如果移除 R78并在 R79上放置一个0欧姆电阻器、则可以使用外部时钟、但请注意、提供的软件不支持这一点。

    中的模拟可使用外部输入信号、而不是使用软件中输入的板载信号。 请注意、板载滤波器针对  2khz 信号而设计、因此、如果外部输入信号不是2kHz、则需要使用 JP1和 JP3绕过滤波器。 此外、JP2需要设置为 EXT 设置。

    此致

    Cynthia