This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:MSB 和 LSB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687580/dac7750-msb-and-lsb

器件型号:DAC7750
主题中讨论的其他器件:DAC8750

我在查看 DAC7750和 DAC8750的数据表、并对表13有疑问。  对于 DAC 数据行、哪些位是 MSB 和 LSB?  是否可以假设 DB4是 DAC7750的 MSB、DB0是 DAV8750的 MSB?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对于两个器件、DB15都是 MSB。 DB4是 DAC7750的 LSB、DB0是 DAC8750的 LSB。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的回复!

    从分辨率的角度来看、DAC7750是否具有2^12 = 4096个分辨率计数?。 或者、DAV7750是否从16位的角度来看这一点、而只是丢弃4个 LSB 位、并具有2^16 = 65536 - 15个计数= 65521个计数?

    我提出的原因是、我们可能正在考虑将 DAC8750替换为具有 DAV7750的设计、并尝试查看实现此设计需要更改所有内容。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    DAC7750的分辨率为2^12、DAC8750的分辨率为2^16。 数据表第22页上的传递函数显示了每个电流输出范围的电流输出与 DAC 代码。

    如果您的应用需要更高的分辨率、则应直接从 DAC7750切换到 DAC8750。 两个器件具有相同的封装选项、因此您可以直接交换器件。

    谢谢、

    Garrett