This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:TSW14J56和 DAC38RFxx EVM GUI v2p0支持使用 DAC 时钟频率为2400MHz 的 CMODE3

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711677/dac38rf82evm-tsw14j56-and-dac38rfxx-evm-gui-v2p0-support-using-cmode3-with-a-dac-clock-frequency-of-2400-mhz

器件型号:DAC38RF82EVM

 我将  DAC38RF82EVM 与 TSW14J56搭配使用、并尝试使用板载时钟 CMODE3。 我的问题是、我似乎无法弄清2400MHz 的 DAC 时钟频率产生错误的原因(您输入频率的方框一直呈红色闪烁)、 我已经 多次更改了 DAC38RFxx EVM GUI v2p0中 DAC 模式下的设置、但尚未进行修复。  

请帮我解决这个问题吗? 我的最终目标是实现以下目标:

使用 CMODE1的测试1:

DAC 时钟频率为2400MHz、2倍插值、其他设置待定( 赞赏任何有关此方面的输入)

使用 CMODE3的测试1:

DAC 时钟频率为2400MHz、2倍插值、其他设置待定(赞赏任何有关此方面的输入)

最终目标:

 在 DAC38RF82EVM 板上的 J6 SMA 连接器的输出端、我连接了一个频谱分析仪(SA)。 我想在2.95GHz 时看到 SA 上的单个音调、通过改变 NCO 值、我可以扫描到3.5GHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthews、

    CMODE3使用不支持2.4GHz 的 DAC 内部 PLL、因此您必须提供外部时钟(CMODE1)。 您可以参阅片上 PLL 支持的频率范围的数据表。

    如果最终目标是从 DAC 生成单个音调、则可以使用 DDS 功能。 如果采样率灵活、也可以将其更改为片上 PLL 的有效范围。
    有关 DAC 中 DDS 的更多详细信息、请参阅本文档的第7节:
    www.ti.com/.../tidubo0.pdf

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dwobeng:

    感谢您的回答。 对于 使用用户指南中给出的示例之一在使用 TSW14J56运行 DAC38RF82EVM 时在频谱分析仪上看到的一些其他音调、我还有另一个问题。 在 DAC38RF8xEVM 用户指南中、用户可以通过两个不同的示例进行操作(一个使用外部时钟、另一个使用板载 PLL)。 最后、在第12页左右、本指南解释了在频谱分析仪上应该看到两种音调、实际上我确实看到了这种音调。 但是、我还看到一些其他音调、有时比指南中提到的高频和低频带。 是否需要使用带通滤波器对这些附加音调进行滤波?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthews、

    您可能是指较高奈奎斯特区域中的 DAC 图像? 由于输出频谱仅在直流到 Fs/2 (或第一个奈奎斯特区域)之间是唯一的、并且将在较高的奈奎斯特区域中重复该过程、因此预计会出现这种情况。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dwobeng!