This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:MMBO 可以#39;t 连接到软件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687309/ads1299eegfe-pdk-mmbo-can-t-connect-to-the-software

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

正如'EEG 前端性能演    示套件'所说的那样、首先安装 ads1299-EEG-FE-1.0.2、然后为 MMBO 供电、并通过 USB 将 MMBO 连接到 PC、但软件始终无法获取 MMBO、甚至多次复位。 但我必须指出的是、我的操作系统是 XP SP3。 这也许是一个很好的问题。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、水

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我认为 ADS1299EEGFE-PDK 软件也应该在 XP SP3上运行、但我没有可以用于验证的计算机。 通常、问题是由于驱动程序安装问题造成的。

    您能否共享屏幕截图以显示 EVM 如何在"Device Manager (设备管理器)"窗口中进行枚举? 您可能需要通过右键单击器件名称并导航至 C:\Program Files (x86)\ADS1299EEG-FE\lib_1299\Styx 来手动安装 MMB0 USBStyx 驱动程序。 切记包括所有子文件夹。

    此外、请勿在此论坛上索要外部软件。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的重播、我还尝试了论坛上提到的更多方法。 最后、我必须承认我的错误、USB 线很糟糕、我尝试了另一条线、太棒了。 一切都运行良好、至少 MMB0运行良好。 也感谢大家给出的所有答案。