This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:比较器电压阈值

Guru**** 2617715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687601/ads1191-comparator-voltage-threshold

你(们)好, Smith  

我 有另一个问题、plz 帮助

我想知道 COMP_TH 的确切电压

在数据表第48页,中、它有 一个方框图、但我不知道 运算比较器如何工作? DAC (4位)电压输出值如何?

请帮助

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正阈值电压将为(AVDD-AVSS)*Comp_TH[2:0]+ AVSS。

    例如、如果:
    AVDD =+2.5V
    AVSS =-2.5V
    COMP_TH[2:0]= 000 = 95%

    (2.5V -(-2.5V))* 0.95 +(-2.5V)= 2.25V

    负阈值将使用 Comp_TH 的反向值。 在本例中为5%。

    (2.5V -(-2.5V))* 0.05 +(-2.5V)=-2.25V

    如需更多信息、请参阅此 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../2487575
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    此致