This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60双通道独立运行

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685747/ads54j60-ads54j60-dual-channel-independent-operation

器件型号:ADS54J60

您好!

ADS54J60有两个 DDC 模块、每个模块都可以在四种可能的模式下运行-旁路模式、抽取 x2模式、抽取 x4模式、抽取 x4模式 Iq 模式。

我想知道 DDC 块的运行是否 独立?

例如、通道 A 是否可能 处于旁路模式、而 通道 B 是否处于 抽取 x4 Iq?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,尼桑
    我们已收到您的请求。
    有人很快会回复更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,尼桑

    很抱歉耽误你的时间。

    我已与同事讨论过这一点。 ADS54J60只能在两个通道的相同抽取和输出模式设置下运行。 2通道 DDC 模块不能单独调整。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答-这解决了我们对如何操作 ADC 和下游处理的一些疑问。
     
    我不知道是否可能、但如果可以、我认为多通道 ADC 的通道应该是独立 的、以便实现更大的系统级灵活性。
     
    BR、

    日产