This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:SD 卡笼或源代码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687123/ads1292ecg-fe-sdcard-cage-or-source-code

器件型号:ADS1292ECG-FE

大家好、

我正在将 ADS1292ECG-FE Devkit 用于项目以记录采样数据、它可能在 PC 上、但我还注意到该 Devkit 具有 SDCard 笼。 是否可以修改 MSP 代码以将数据存储在 SDCard 中?

是否可以同时具有源代码 PC GUI 和 MSP?

感谢您的参与和帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我不确定 SD 卡是使用我们的 ADS1292ECGFE 软件实现还是测试过。 在开发过程中、电路板上似乎保留了封装、但没有任何文档。 您的 EVM 上是否安装了 SD 卡插槽? 我相信我们在初始发行版之后制作了此组件 DNI ("请勿安装")。

    我建议您按原样使用评估软件、并将收集的数据保存到可用于后处理分析的文本文件中。

    MSP430的源代码可在安装软件后的硬盘上找到:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1x9xevm\Firmware。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Ryan、

    正确、SD 卡插槽未安装、但如果固件上有相应的驱动程序、我计划填充插槽。

    SD 卡可用于记录不受 PC 约束的数据、除非可使用板载和存储器。

    感谢您提供源代码路径、感谢您抽出宝贵的时间。

    此致、

    何塞