This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:ADS130E08IPAGR:菊花链

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687435/ads130e08-ads130e08ipagr-daisy-chain

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的 Sirs:

ADS130E08IPAGR 的文档毫无意义;请参阅 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads130e08.pdf

第23页提到需要在 CONFIG1寄存器中设置一个位来决定是否应使用菊花链。

第34页介绍了寄存器设置、但对菊花链没有任何说明。

 

请解释低成本 ADC 中是否存在菊花链?

如果是、请说明如何处理设置以激活和开启菊花链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    感谢您发帖。

    该器件当然支持菊花链。 我想您在数据表中看到的差异来自类似器件的数据表 ADS131E08的一个动态变化。 这些器件本质上是相同的、主要区别在于16位与24位性能。 不过、我们似乎还在 ADS131E08中提供了一项称为"多读回模式"的功能、该功能在16位型号中未提供。 在 ADS131E08数据表中、您将看到 CONFIG1[6]有两个选项、而 ADS130E08中的 CONFIG1[6]必须设置为"0"。

    如果不打算使用菊花链模式、则只需保持 CONFIG1[6]= 0并将 DAISY_IN 引脚接地。

    此致、