This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:T 型热电偶电缆

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687540/ads1118-t-type-thermalcouple-cable

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS1120

尊敬的团队:

ADS1118能否支持 T 型热耦合电缆? 还是只能支持 K 型热电偶电缆?

我们是否有类似的解决方案可以支持 T 型热耦合电缆?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、


    这一点的答案取决于测量所需的范围和分辨率。 一份应用手册(www.ti.com/.../slau509.pdf) 介绍了如何将 ADS1118用作 K 型热电偶的测量值。 由于 T 型热电偶具有类似的温度响应、因此您可能会得到类似的结果。 请注意、要获得应用手册中描述的精度、您需要进行大量校准。

    然而、T 型热电偶的范围远小于 K 型热电偶的范围。 T 型热电偶在400°C 时达到21mV、而 K 型在1370°C 时达到55mV 我认为 ADC 中的增益越大、这两种类型都将受益。 ADS1118的最高增益范围为±256mV (您可以将其视为增益为8、基准电压为2.048V)。 对于 K 型热电偶、您仅使用范围的1/5左右。 对于 T 型、您使用的正满量程范围不到1/10。

    我建议使用 ADS1120或 ADS1220。 两个器件都具有一直到128的 PGA 增益。 对于 T 型热电偶、您可以使用增益为64的 PGA、并且测量分辨率将更高。 您仍需要进行一些校准、但我认为这将是更适合热电偶测量的器件。

    如需更多信息、ADS1220数据表的第49页介绍了 K 型热电偶测量的设计、但可以轻松更改 T 型热电偶的数值。 ADS1120数据表还描述了一个相似的计算。


    吴约瑟