Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S
主题中讨论的其他器件:ADS8588S
工具/软件:Linux
您好!
我有带 ADS8588S 的评估板、我正在尝试使用 Linux 从微控制器读取数据。 我在本n´t 的另一部分中 ADC 具有 SPI 接口、但我在 Linux 中尝试使用不同的 SPI 库、并且无法读取20kHz 正弦信号。 我将激活连接在一起(在评估板的测试点中)的 CONVSTA 和 CONVSTB 信号、以启动转换并使用10MHz 的 SCLK 频率。 我还n´t 从数据表中的数据中确定如何设置采样频率。
您是否有用于 Linux 的库(C、Python 等)可以使用 SPI 或任何其他方法成功读取 ADC 中转换的数据?或者更详细地说明如何操作 ADC 以启动连续转换并从串行接口连续读取数据?
非常感谢。
此致、
Gabriel Gómez í a