This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201-ARC-EV:RD-195编译错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687224/sm73201-arc-ev-rd-195-compilation-error

器件型号:SM73201-ARC-EV

我正在使用 SM73201-ARC-EV RD-195直流电弧检测板我下载了 TI 的固件并尝试为28033/64引脚编译它、我还在有源构建配置中选择了28033/64引脚、但在编译期间遇到以下错误。  

"C:/ti/2803x 电弧检测-1.00.01.00/2803x_Arc_Detection_Standalone /v1_00_01_00/cmd/F28033_flash_ArcDetection .cmd"、第129行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 放置方式
".text"大小为0x43b1 PAGE 0的对齐/分块失败。 可用
存储器范围:
FLASHE_1大小:0xaaa 未使用:0x0最大孔:0x0
FLASHE_2大小:0x552未使用:0x2最大孔:0x2
FLASHF 大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
FLASHG 大小:0x1000未使用:0x4最大孔:0x3
FLASHH 大小:0x1000未使用:0x3最大孔:0x2
错误:在链接期间遇到错误;"28033_64Pin_Arc_Detection.out"未出现
已构建

>>编译失败
Makefile:162:目标'28033_64Pin_Arc_Detection.Out'的配方失败
Gmake:***[28033_64Pin_Arc_Detection.Out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

请帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过在.cmd 文件中为其分配一个新区域来解决问题
    如所示

    .text:>> FLASHE_1 | FLASHE_2 | FLASHF | FLASHG | FLASHH | FLASHA、PAGE = 0