This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830应用来监控12V 电压

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710943/ads7830-ads7830-application-to-monitor-12v

器件型号:ADS7830

ADS7830是否可以应用于设计以监控12V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究、并将很快回复您、谨致问候 Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ann

    是的、ADS7830可用于监控12V 电压轨。 您需要缩小12V 线路以匹配 ADS7830满量程电压范围。

    ADS7830的输入电压范围取决于其基准电压。 如果您使用的是 ADS7830内部基准、则器件输入范围为0V 至2.5V。
    如果您使用外部基准、则 ADS7830输入电压范围为0至 VREF (VREF 可为50mV 至 VDD)。

    您能告诉我这里的终端应用是什么吗? 这是一个8通道器件。 您是否计划监控系统中的任何其他电源轨或只需要监控12V 电压轨。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我按如下方式设计原理图、是否可以正确监控12V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、安妮

    监控12V 电压轨的布置看起来正常。
    我想检查其他输入通道上的电压轨是多少、尤其是 P3V3和 P3V3_AUX。 如果您使用内部基准(2.5V)、则 ADC 满量程输入范围为0至 VREF、为0至2.5V。 您将看到饱和的 ADC 代码。

    如果您计划直接监控3.3V 电压轨、则可以使用>3.3V 和 VDD>3.3V 的外部基准来获得正确的 ADC 读数。 另一种方法是在3.3V 电源轨上使用电阻分压器、类似于在12V 电源轨上使用电阻分压器、以使输入处于 ADC 满量程范围内

    谢谢、此致
    Abhijeet