This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:器件配置和寄存器映射

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687367/ads8691-device-configuration-and-register-maps

器件型号:ADS8691

您好!

根据数据表的绝对最大额定值、REFIO 与 REFGND 之间的电压范围为-0.3V 至5.7V。
我在阅读外部参考第29页、这里说在外部参考模式下、必须在 REFIO 上施加4.096V 的基准电压、 这是否意味着不可能使用其他电压基准、例如1伏、而-0.3至5.7的范围仅用于尖峰(安全)、或者只是介绍数据表中显示的示例。

我的 TE 传感器输出为±0.3mV、如果可以将外部基准降低至1V、这也会减少所需的带宽扩展器放大。

此致、

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dukel:
    感谢您在 E2E 上提出的问题、但如前所述、我们建议在 E2E 论坛上将相同或类似的器件问题保留在同一主题中、因为我们已就该 ADC 和类似问题进行了大量沟通、如下所示、 我将关闭此查询、并在下面积极解决您的问题、感谢您的理解。
    e2e.ti.com/.../2533586

    此致
    戴尔