This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:PGA970EVM 波形生成和捕捉

Guru**** 2616595 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687110/pga970evm-pga970evm-waveform-generation-and-capture

器件型号:PGA970EVM
主题中讨论的其他器件:PGA970

尊敬的所有人:

我不熟悉 PGA970和 LVDT 测量。 按照此主题中的步骤 https://e2e.ti.com/support/sensor/pressure/f/998/t/577226,  我仍然无法获得正弦波。 我想验证一些想法、看看我是否理解正确。

  1. 我能否在未连接 LVDT 的情况下获得正弦波? 就像将 P1A 或 P2A 连接到示波器一样。
  2. 我可以在 PGA970上看到 ADC 的正弦波吗? 例如将 P1A 连接到 S1PA、将 P2A 连接到 S1NA。

任何建议都很有帮助。

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    是的、您将能够在未连接 LVDT 的情况下看到正弦波输出。 您可以在 TP16 (PI)处查看未放大的输出、以确保有一些输出。 如果您在 P1A 或 P2A 上看不到任何内容、并且在 P1上看到某些内容、则 J2和 J7上的跳线可能会丢失。

    在这种情况下、我不确定将初级励磁直接连接到次级输入会实现什么。 确定是否有来自波形发生器的输出的最佳方法是使用示波器进行测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的回复。 我要试一下。 我希望将初级励磁连接到次级输入的原因是同时评估 ADC。 在这种情况下、我可能会先获取正弦波、然后使用 ADC 对其进行采样。

    最棒的
    肖恩