This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750规范

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685641/dac8750-dac8750-specification

器件型号:DAC8750

大家好、

我收到了客户的询问、如下所示。

-您能否提供某些规格的直方图/w 标准偏差值;至少、偏移误差、满量程误差及其温度系数。

- R3电阻器温度系数值40ppm/C 是否仅显示正温度系数(不包括负系数)?

请您回答上述问题、以便我的客户进行双重检查。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata、您好!

    我已联系我们的设计团队、了解我们是否已经并且能够提供这些数据。 我将在收到回复后立即向您提供更新。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata、您好!

    关于 R3的温漂、我已确认它是正温度系数。 数据表中的图40正确、R3应约为40ppm/C、如直方图中所示。

    我仍在努力提供偏移误差和满量程误差的直方图。 我会随时向您提供最新信息。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San、

    感谢您的支持。

    您可以在何时提供直方图?

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将通过电子邮件与您联系、讨论您需要的其他数据、并结束此主题。

    谢谢、
    Garrett